This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:Vcomp 电压的分配数据

Guru**** 2973110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580225/tps2121-distribution-data-of-vcomp-voltage

零件号:TPS2121


您好:

请帮助回答客户提出的以下两个问题。

关于 Vcomp 的电压(确定 IC 输入电压 IN1 还是 IN2 是输出)、数据表指出、当 Vcomp=VIN1-VIN2 的电压值最小为 0mV、最大为 600mV 时、切换输入
您是否有显示 0 mV 到 600 mV 之间整部分百分比的分布数据?

我想知道 Vcomp= xxmV 的乘积百分比。

我查看了数据表中的方框图、但它没有通过电路来比较 IN1 和 IN2 之间的电压是否更大、因此我不知道 IN1 和 IN2 是如何比较的。
因此、我们不明白为什么需要向 IN2 施加比向 IN1 多 600mV 的电压。
您能告诉我比较 IN1/IN2 的详细电路吗?

 

谢谢您、

Imai