This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4012-SEP:TPS7H4012-SEP 输出电压放大器频谱密度和放大器;长期漂移

Guru**** 2603605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4012-SEP, TPS7H1111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581579/tps7h4012-sep-tps7h4012-sep-output-voltage-ampltidue-spectral-density-long-time-drift

器件型号:TPS7H4012-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H1111-SP

您好、  
我们要求、在 0.1 MHz 至 1 Hz 范围内、我们输出轨的 ASD 应为 1mV/SQrtHz。 我检查了 TPS7H4012-SEP、但没有发现相关信息。 你有任何关于这一点的信息吗?
长期漂移(ppm /小时)是多少?  

谢谢!  
Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    作为开关稳压器、TPS7H4012-SEP 未经过任何 NSD 或 ASD 测试、因为它不适用于低噪声应用。 如果您需要极低的噪声、我们的航天级射频 LDO TPS7H1111-SP 或-SEP 可提供极低的噪声水平。

    同样、我们没有此器件的长期漂移数据(以 ppm/小时为单位)。

    谢谢、

    Andy