This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:参考设计

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580285/tusb546a-dci-reference-design

器件型号:TUSB546A-DCI


尊敬的先生:

由于终端客户规范变更而引起的。 请帮助检查。

如果我们要在 NXP i.MX8MPlus 平台上实现基于 USB Type-C 的 HDMI。 TUSB546A 是否适合我们的设计? 下面方框图中具有 SBU 多路复用器的 PD 控制器的芯片 P/N 是什么。 还有其他更好的 TI 解决方案吗?

如果是、请帮助提供一个比 TUSB546A 更合适的模型。 谢谢

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我们要在 NXP i.MX8MPlus 平台上实现基于 USB Type-C 的 HDMI。 TUSB546A 是否适合我们的设计? 下面方框图中具有 SBU 多路复用器的 PD 控制器的芯片 P/N 是什么。 还是 TI 有其他更好的解决方案?

    如果我们根据 启用 HDMI over Type-C 应用手册来实施 TUSB546A、那么这应该没有问题。

    下面的方框图中具有 SBU 多路复用器的 PD 控制器的芯片 P/N 是什么。 还是 TI 有其他更好的解决方案?

    我们实际上没有推荐 PD 产品。 我们无法找到支持 HDMI 交替的 PD 控制器。 因为这是一个非常利基的用例。

    、因为终端客户更改了规范。 请帮助检查。

    为什么这里的终端客户从 DisplayPort 更改为 HDMI? 我们不建议使用 HDMI 交替模式。 MODE 设计。

    使用 HDMI 交替模式。 模式会使实现变得更加困难、因为 HDMI1.4 是唯一符合 USB Type-C 标准的 HDMI 规范、是直流耦合。 USB Type-C 接口采用交流耦合。  

    USB Type-C 连接器是使用翻转、还是采用固定方向连接器、还是都需要两种方向才能运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pithadiya:

    先生、感谢您的帮助、我仍在等待客户回答您的问题、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题!

    如果可以、我会将此主题标记为等待客户。