This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:如何降低功率耗散?

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581410/bq27z558-how-to-reduce-power-dissipation

器件型号:BQ27Z558


您好的团队、

我的客户希望降低睡眠模式下的功耗、他们询问是否可以增加这些电阻值? 可以使用的最大电阻是多少?

请在下面评论三个粉红色圆圈区域。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会明显地降低功耗。 请勿增加 BAT 上的 10 Ω 电阻。

    BAT_SNS 上的 1k 也不会降低功耗。 没有可更改的外部元件、可显著降低功耗。