This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:如何通过 i2c 命令系统电源复位

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581239/bq25622-how-to-command-system-power-reset-via-i2c

器件型号:BQ25622


我使用的是 bq2562x/bq25622。 如果存在 VBUS 和 VBAT 而不使用 nQON 引脚、是否有建议的方法通过 i2c 命令系统电源复位或下电上电? 它是否会启用 HIZ 模式、然后命令电池在 BATFET_CTRL = 0b11 的情况下循环?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 BATFET_CTRL_WVBUS = 1 且存在 VIN、则 BATFET_CTRL = 11b 实际上会允许系统复位。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    很抱歉混淆。 如果 BATFET_CTRL_WVBUS = 1 且存在 VIN、则 BATFET_CTRL = 11b 实际上会允许系统复位。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 表 8-6。 BATFET 控制模式 — 系统复位部分。   

    谢谢、

    Ning