请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3840-Q1主题:TPS3899-Q1 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
请帮助阐明为什么复位时间的测试结果大大低于计算结果。
我们使用的 IC 是 TPS3840DL29-Q1(开漏和 V_IT-=2.9V)。 我将 VDD 连接到电源、然后将电压从 3.3V 降至 2V、并检查复位延迟时间。 我假设在延迟时间 (62ms) 后、复位电压应该很低。 但延迟时间的测试结果接近 0 秒。