请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1214Q1EVM主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D、 TPS1214-Q1
您好:
我使用 TPS1214Q1EVM 进行测试。 我有几个问题。
- SCP_TEST 诊断功能(将此信号设置为低电平到高电平)将执行内部比较器运行状况检查、但我们是否可以在测试中将此功能用作继续缓冲器? 根据我的理解、当我们将 SCP_TEST 置为低电平至高电平时、假定短路、FAULT 信号将变为低电平、在这种情况下、栅极将关闭并可能中断负载运行。 请告诉我如何将 SCP_TEST 用于 CBIT。
- 我们能否仅通过 EN/UVLO 输入导通器件 TPS1214 并使 INP 输入悬空或未连接。 我可以看到、EVM 板上放置了上拉电阻、使 INP 在默认条件下持续为高电平。 如果该引脚为开路、会发生什么情况?
- 我们是否可以将 TMS320F28377D 控制器 GPIO 直接连接到 TPS1214 的 INP 引脚、或者两者之间是否需要任何外部缓冲器来驱动输入。
请帮助您输入。
谢谢、
Namita