This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:申请建议 — 适用于 4×18650 系统的多节电池 CC–CV 充电器、保护和降压/升压放电控制 IC

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581496/bq24780s-request-for-recommendation-multi-cell-cc-cv-charger-protection-and-buck-boost-discharge-control-ics-for-4-18650-system

器件型号:BQ24780S


尊敬的 TI 应用团队:

我目前正在为一组电池开发电池管理系统 4×18650 锂离子电芯 、我想请您帮助为以下功能推荐合适的 IC 或参考设计。

IC1–充电控制器

  • 功能:针对 4 节独立的 18650 节电池(每个电池最高 4.2V、每节电池 1.5A)进行 CC–CV 充电。

  • 瞬态分布 单独充电 、来自共享主输入电源 (12 V / 19.5 V / 24 V / 28 V / 30 V)。

  • MCU 需要:

    • 读取每节电池 充电/满电平信号 (最好是模拟电压反馈)。

    • 启用/禁用充电 每个电芯的电压和电流。

  • 要求:高效率(开关模式)、过压/过流/热保护、参考原理图或首选 EVM。

IC2–输入保护

  • 反极性保护高达 40V

  • 过压保护高达 40V

  • 具有过流保护 ≈3A 极限。

  • 最好为输入线路(适配器侧)使用单一保护 IC 或集成解决方案。

IC3 — 降压/升压放电级

  • 功能:用于从 4 节电池包输出放电的升压或降压转换器。

  • MCU 控制:

    • 在充电模式下、并联断开所有 4 节电芯。

    • 并联它们以进入放电模式(通过降压/升压转换器)。

  • 要求:高效率、由 MCU 控制启用/禁用引脚、如果可能、参考原理图或设计手册。

iC4 — 放电保护

  • 保护 AT 2.5A 放电电流 —超过时自动切断排气。

  • 输出短路保护。

  • 反向连接保护(如果在输出端意外施加外部 40V 电压)。


输入源: 12V 至 30V 直流适配器(工业级)。
单元格类型: 18650 锂离子电池、标称 3.7V、4.2V 满电状态。
控制系统: 基于 MCU(可用的模拟和数字 GPIO、ADC 输入)。
优先级: 可靠性、效率、简易 MCU 连接、且参考设计可用性。

您能否为每个功能 (IC1–IC4) 推荐合适的 IC、包括器件型号、推荐的应用原理图以及任何 EVM 或应用手册?

非常感谢您的时间和支持。
此致、
Hieu Tran Trong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    [引述 userid=“659344" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581496/bq24780s-request-for-recommendation-multi-cell-cc-cv-charger-protection-and-buck-boost-discharge-control-ics-for-4-18650-system

    IC1–充电控制器

    [/报价]

    我建议参考电池充电器目录:https://www.ti.com/product-category/battery-management-ics/battery-charger-ics/products.html

    对于其他 IC、您需要提交一个专门与每个 IC 相关的新问题。

    如果您有任何问题、敬请告知

    此致、

    基督教。