This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:请求对 TPS568215 设计和布局进行原理图审查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581486/tps568215-request-for-schematic-review-of-tps568215-design-and-layout-review

器件型号:TPS568215


尊敬的 TI 团队:

我已在工程中使用 TPS568215 完成了原理图设计。
您能帮助查看我的原理图以确保元件选型和连接正确吗?

 

此外、我想知道是否可以私下共享我的布局文件以供您查看、因为它包含机密设计信息。

请提供建议的最佳方式(例如,通过私人上传链接或电子邮件联系)。

感谢您的支持!

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请将 2x10uF 输入电容器更新为 4x22uF 输入电容器、在 VIN=5V 时输入电压额定值至少为 6.3V。 请确保输出电容器的额定电压为 6.3V 或更高、最小有效直流偏置值高于 88uF。 其他一切看起来都很好。 我已发送电子邮件、以便您可以共享您的布局以供审核。

    谢谢、

    ADM