This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:申请对 TPS56C215 设计和布局进行原理图审查

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581490/tps56c215-request-for-schematic-review-of-tps56c215-design-and-layout-review

器件型号:TPS56C215


尊敬的 TI 团队:

我已经在我的工程中使用 TPS56C215 完成了原理图设计。
您能帮助查看我的原理图以确保元件选型和连接正确吗?

此外、我想知道是否可以私下共享我的布局文件以供您查看、因为它包含机密设计信息。

请提供建议的最佳方式(例如,通过私人上传链接或电子邮件联系)。

感谢您的支持!

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    原理图看起来很好。 输入和输出电容的额定电压是多少? 只要输入电容器的额定电压为 25V+、输出电容器至少为 6.3V 或更高、这就可以了。 请确保直流偏置特性导致的有效输出电容高于最小限制 88uF。 您可以在电容器制造商网站上找到此信息。 此外、对于您使用的 400kHz 配置、电感器建议为 2.4uH。  

    我已向您发送电子邮件、以便查看您的布局文件。

    谢谢、
    ADM