This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54626:线路调节规格

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580773/tps54626-line-reguration-specification

器件型号:TPS54626


尊敬的 Sis 和 Madams:

TPS54626 在其数据表中未指定线性调整率。

我们考虑一种配置、其中输出电压为+3.3V、输入电压在+5V 和+12V 之间动态切换。

您能否向我们提供 TPS54262 的线路调节规格?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masashi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi-San:

    这是一款较旧的器件、我们没有任何线路调节数据。 在任何情况下、线路和负载调节都在很大程度上取决于客户 BOM 和 PCB 布局。 我建议在客户电路板上进行测量。

    谢谢、

    ADM