Other Parts Discussed in Thread: TPS54626
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54626尊敬的 Sis 和 Madams:
TPS54626 在其数据表中未指定线性调整率。
我们考虑一种配置、其中输出电压为+3.3V、输入电压在+5V 和+12V 之间动态切换。
您能否向我们提供 TPS54262 的线路调节规格?
此致、
Masashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.