This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TBT5 扩展坞 Bovina-TPS66994UE GUI 工具

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576117/tps65994ad-tbt5-dock-bovina-tps66994ue-gui-tool

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS66994UE、LM51772、TPS62995 TPS65982DMC

工具/软件:

您好、 我们  计划  开发 一个   基于  《Bovina - BR EPR TI》的 TBT5 Dock、  当地的 FAE 告诉 我我   应该 使用  Tomcat GUI 1.4.10、 但 我       在此 GUI   工具中找不到有关 Bovina 的任何信息。

 我 想  知道  TI 是否 有 任何    适用于 Bovina 的专用 GUI 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 TPS66994UE、则 Tomcat GUI 1.4.10 是正确使用的 GUI。 您只需在终端设备下拉菜单中选择对接/设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy  、我 确实在 使用 TPS66994UE。   那么、  您是否 拥有           Bovina 的 pjt 文件、json 文件或 bin 文件?      如果 你 能   和 我分享这些信息、那将会很棒。  我的 电子邮件 ID 是 yuanyongqiang@proitav.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们应该有内部参考设计的配置、让我仔细检查一下、然后通过直接消息将其发送给您。

    您使用的直流/直流转换器是什么? 您是否在参考设计中使用了相同的直流/直流电源?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tommy、  我 使用的   是 与  参考 设计相同的直流/直流转换器   、我正在等  您  给 我发送 一条 消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也在使用 TI DMC? 再仔细检查一下直流/直流  LM51772 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我们  几乎 完全 参考了参考    设计 Bovina、 因为 我们 需要  设计  自己的 EVB 板。
      TI 主要 部分: TPS65982DMC、 TPS66994UE、 TPS66995、 LM51772

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 Day 星期五结束时回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy,   我什么时候可以 得到  pjt 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受朋友的请求、以便我可以通过直接消息发送文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 我 已经 将 您添加 为  朋友、 请 将  文件发送 给 我、 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查消息