This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:连接充电器和 I2C 电压

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573279/bq28z610-connection-with-charger-and-the-i2c-voltage

器件型号:BQ28Z610


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否确认充电器部件的接口 1 和接口 2 是否应连接到 PACK+/-?

I2C 上拉电压如何?  它应连接到 1.8V 或也可以连接到 3.3V、因为建议的输入电压范围高达 5.5V。

提前感谢你们!

谢谢、

Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Ould 您确认充电器部件的接口 1 和接口 2 是否应连接到 PACK+/-?。

    我不确定您指的是什么、请参考 EVM 原理图。

    I2C 上拉电压如何?  它应连接到 1.8V 或也可以使用 3.3V、因为建议的输入电压范围高达 5.5V。

    3.3  没关系

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego。

    参考 EVM 原理图、充电器和负载是否都应连接到 PACK+?

    此致、

    Nanjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的

    此致、

    Diego