This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:有关未使用引脚处理的查询。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581623/tps653860-q1-query-related-to-handling-of-unused-pins

器件型号:TPS653860-Q1


您好、
我正在设计 TPS653860 的原理图。
1.我不想在现有 SBC 设计中使用 GPI2、GPI3、GPI5、GPO4 和 EN_OUT 引脚。 如果我不想使用这些引脚、如何处理这些引脚。 我应该将这些引脚悬空、上拉还是下拉? 请澄清这一点。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    感谢您联系我们。

    由于此产品的 NDA 性质、我无法在此公共论坛中提供详细信息

    但是、我已经通过电子邮件向您发送了更多详细信息。


    此致、

    Erick Leal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、
    感谢您的答复。 我已收到邮件。 我希望,如果需要,我们可以讨论进一步的问题通过同一个邮件?
    谢谢。此致
    Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    是的、请随时通过电子邮件与我联系、以便进一步跟进。

    此致、

    Erick Leal