This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:未定义的输出状态

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580903/tps3808-undefined-output-state

器件型号:TPS3808


您好团队:

我的客户观察到器件启动时/RESET 引脚处有一个尖峰波形。

但是、这是预期行为、因为当 VDD < 0.8V 时输出未定义。

那么、是否有新器件可以改善这种现象。

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    对于电压监控器、VDD <VPOR 时的行为是未定义的、这是业内电压监控器的标准行为。 您能否详细介绍一下尖峰的外观以及为什么会出现问题? 我们可以寻找潜在的探索其他方法来解决问题。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    请参阅波形。 我认为这不应导致任何问题、但客户此时只能看到这一高峰、并希望避免任何潜在风险。  

    如果您有消除此尖峰的方法、请告诉我。

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    在操作未定义的这段时间内、复位似乎跟随 VDD 一小段时间。 我建议涉及器件故障的任何类型的风险都非常低、尤其是因为它不会给客户带来问题。 只要 RESET 在其连接到的任何位置保持低于低电平逻辑阈值电压、风险就很低。

    谢谢、

    杰克逊