This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:负载移除后的输出电压恢复

Guru**** 2608735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581398/tps25983-output-voltage-restoration-when-the-load-is-removed

器件型号:TPS25983


您好、

我们在我们的应用中使用 TPS259830ONRGER、我们已将跳闸电流设置为 2.72A。 当 IC 的负载高于 2.72A 时、输出被切断、当负载移除时、输出电压仍为零。 系统重新启动后、输出电压将达到预期值。

 

我们想了解在负载断开连接或电源重新启动时输出是会自动恢复。

 

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prahaladh

    感谢您的耐心

    您可以根据您的要求将其设置为闭锁模式或自动重试模式

    如果设置为自动重试方法、则设备无需手动执行外部操作即可开始重试

    2.如果它处于闭锁状态,我们需要切换 EN 引脚或将 VIN 降低到 V_UVP 以下,然后恢复使器件开启



    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复、Sailendra。

    我们实际上需要有源电流限制器件 TPS259830LNRGER 、但该器件目前缺货、作为替代方案、我们使用断路器模型。

    请检查并告知我们有效电流限制器件的供货情况及其 EOL。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 prahaladh

    您可以要求 FAE 通过邮件与我联系

    此致

    Sailendra