This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:TPS26630-33EVM:TPS26630 有关 EVM 中 NC 引脚(引脚 19–24)连接的问题

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569747/tps26630-33evm-tps26630-33evm-tps26630-question-regarding-nc-pins-pin-19-24-connections-in-evm

器件型号:TPS26630-33EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2663

工具/软件:

您好、

我对 TPS26630 数据表有疑问、特别是关于引脚 19 至 24 的问题、这些引脚标记为 NC(无连接)。

根据数据表、这些引脚被指定为 NC、不应连接到任何信号。 不过、在官方评估模块 (EVM) 电路设计中、我注意到了以下情况:

引脚 19 连接到 VOUT

引脚 24 连接到 VIN

引脚 20 至 23 连接至 GND

您能否说明这些联系的目的?
它们是正常运行所必需的、还是纯粹为了 PCB 布局或散热考虑而实现?

感谢您协助澄清此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在 TPS26630 电路中、引脚 7 上的 OVP 功能由 R446 (470kΩ) 和 R449 (10kΩ) 组成的电阻分压器设置、该分压器提供大约 1.1V 的分压。在测试期间、我们观察到、当用手触摸 R446 时、OVP 会错误触发、导致系统重新启动。 此问题发生在复发率相对较高的情况下。

    您能否说明哪些基本因素可能会导致 OVP 电路如此容易受到影响并导致误触发?








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    NC 引脚可以连接到 GND、或保持开路或任何其他电位。  

    在 EVM 上、 我们连接了 Vin 和 Vout 附近的 NC 引脚连接到 Vin 和 Vout、以在 Vin 和 Vout 引脚周围分散覆铜。 将其余 NC 引脚连接至 GND、以便可以在顶层延伸散热焊盘下方的接地平面。 这样、与将所有引脚连接到 Vin 相比、它在改善器件的散热方面会更有效。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是触控提供一定的阻抗。

    您是否可以对 R446 使用 100k、对 R449 使用 2.12k 并检查行为。 电阻值越低、对外部阻抗的抗扰度就越高。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想问一下当前电路设计是否合理。 如果有任何缺点或需要改进的地方,请提供您的建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2663 设计看起来不错。

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用的外部电阻器值的可调节范围是多少? 在实际应用中、近似的最小可接受电阻值是多少? 是否有任何建议值或限制

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的值看起来正常。 我们建议使用容差为 1%的标准电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您协助澄清我们遇到问题的可能原因。

    在测量 TPS26330 引脚 9 (dVdt) 处的电压时、我们观察到:

    • 良好单元: 周围的 DVDT 电压 4V 保持高电平

    • 有缺陷的设备: 在相同的测试条件下、dVdt 电压仅为大约 1.1V 至 2V

    因此、我想问:

    1. DVDT 引脚上的电压低于预期电压的可能原因是什么?

    2. dVdt 引脚上的这个异常电压是否会影响热插拔控制器的启动或保护功能?

    3. 是否有任何建议的故障排除方法来确定问题是源于 IC 本身还是源于周围电路?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在产品设计中使用 TPS26630 作为电源保护解决方案。 但是、一些设备最近在客户现场的实际使用过程中遇到了异常行为。  

    在分析和测试退回的有缺陷器件后、我们发现 TPS26630 的输入电压保持稳定并在规格范围内、但输出电压异常下降、从而导致系统故障。

    感谢您协助确定可能的根本原因、并提供建议的调试方向或改进建议、从而帮助我们加快问题解决速度并采取进一步的纠正措施。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想了解的电容器设计注意事项 引脚 9 (dVdt) 在中 TPS26630 Application“。

    1. 原始地址 0.1 µF 1 µF 对于连接到 DVDT 引脚的电容器、这会对输出启动特性、浪涌电流控制或整体电路行为产生哪些差异或潜在影响?

    2. 对于 dVdt 引脚上的电容器、使用时的实际差异或设计注意事项是什么 X5R X7R 中使用电介质类型?

    感谢您提出建议或提供任何相关的设计见解。
    感谢您的支持。