This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010090:如何使用 TIDA-010090 参考设计为恒压和恒流输出应用启用通道并联?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010090, LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580091/tida-010090-how-to-enable-channel-parallelling-for-constant-voltage-and-constant-current-output-applications-with-tida-010090-reference-design

器件型号:TIDA-010090
主题中讨论的其他器件: LMG3100R017

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖

TIDA-010090 演示了使用 F28P65x MCU 和 LMG3100r017 GaN 功率级的 4 通道降压转换器。  需要将两个或四个通道组合起来以产生更高的电流输出、对设计进行了哪些更改?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您可以按如下所示实现控制器。 每个 CC 环路控制一个降压转换器、一个 CV 环路驱动多个 CC 环路。 这可确保电流在两个或更多个降压转换器之间实现平衡。

    客户的终端应用是什么?

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

     感谢您代表我提交此问题。

    嗨、Shaury、  

     该应用用于为测试仪中的数据中心 IC 供电。  我们需要针对较低的输出电压修改设计、但要将多个通道的输出并联以获得高输出电流。 那么、当一个通道设置为 CV 并将其他通道设置为 CI 时、我们如何确保当负载变化时所有通道的电流负载是相同的?  是否 有 任何示例展示了如何在 C2000 中实现这一点(我们计划使用 F28P650DK)?

      谢谢!

    Benjamin