This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:电力输送网络方框图审阅

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74201, TPS74901, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580807/tps51396a-power-deliver-network-block-diagram-review

器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件:TPS74201TPS74901、LM27762

你好

 

我正在设计一个应用、其中我的输入电压为 5.5V、并且我需要输出电压= 1.0、1.1、1.8、1.9、3.3 和+/–1.8V。 由于它是在仪表应用中、因此它们必须尽可能稳定且无纹波。 为此、我决定使用 TPS52396、TPS74901、TPS74201 和 LM27762。 请参阅随附的方框图。

 

SMPS1 将电压降至 1.3V、然后使用 LDO1-2 生成 1.0 和 1.1V。 由于 VBIAS-Vout>3.25V、即使在 3A 下、我也应该获得 0.2V 压降电压的优势。 这符合数据表...正确吗?

 

SMPS2 将电压降至 2.2V、然后将 LDO3-4 用于 1.8V 和 1.9V。 在这种情况下、还应考虑 VBIAS-Vout>3.25V、因此即使在 3A 下、我也应该提升 0.2V 的压降电压。 对吧?

 

SMPS3 用于将电压降至 3.6V、然后使用 LDO5 实现 3.3V 电压。 根据 TPS74201 VBIAS-Vout>1.62V 的数据表、这意味着 Vdo=0.1V。 对吧? 在本例中、我是否可以使用 SMPS3 生成 3.4V 并假设 LDO5 和电荷泵仍然可以正常工作。 我提出这个问题是为了优化功率损耗。  

 

TPS74901 的 Vdo=0.2、TPS74201 的 Vdo=0.1 和 LM27762 Vdo=0.025V。 由于我目前有很高的需求、因此我想对这一点作一改进。  

 

您能检查一下我的方法是否正常吗? 我也准备接受任何建议和/或建议。 我是否应该确保在方框图中实现它

 

谢谢你

 

PDN.jpg