This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:AVS 功能

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53689, TPS53647, TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577004/tps53647-avs-funciton

器件型号:TPS53647
Thread 中讨论的其他器件: TPSM831D31TPS53681、TPS53689

尊敬的团队:

我们能否知道 TPS53647(四相)的 i2c 命令是否可用于自适应电压调节 (AVS) 应用?

在原始 SOC 芯片 HDK 应用中(仅使用 TPSM831D31MOA 的 i2c,规格要求如图所示)、

您能否帮助确认 TPS53647 是否可用于替换 TPSM831D31MOA(双通道输出)? 感谢您的帮助并向您学习。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS53647 可与自适应电压调节配合使用。 输出电压可使用可通过 PMBus 访问的 VOUT_COMMAND 寄存器进行调整。

    与双通道 TPSM831D31 不同、TPS53647 仅支持单个电压输出。 因此、要替换 TPSM831D31 的两个输出、需要两个单独的 TPS53647 器件。

    如果您希望替换 TPSM831D31 并维护两个输出、则可能需要考虑 TPS53681 或 TPS53689。 这些都是 8 相控制器、支持双通道运行。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    有了、谢谢您的大力支持。