请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76907-Q1我使用 0.1m Ω 检测电阻来测量高达 500A 的电流。
以下是我的问题:
- 要从 CC1 和 CC2 寄存器读取的值以 userA 表示?
- 如何将 userA 转换为 mA?
- 计算 CC1 和 CC2 失调电压和增益的理想方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 0.1m Ω 检测电阻来测量高达 500A 的电流。
以下是我的问题: