This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923610:与 TPS92360 的比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS923610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580869/tps923610-comparison-with-the-tps92360

器件型号:TPS923610
主题:TPS92360 中讨论的其他器件

尊敬的支持团队:

TPS923610 是 TPS92360 的同步版本。
如果需要更高的转换效率、是否建议使用 TPS923610?
我担心、当调光占空比很小时、TPS92360 的转换效率低于 TPS92360 的转换效率。

image.png

image.png

此外、TPS923610DRLR 将在何时正式发布?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice

    能否介绍一下您的应用需求和终端设备? 什么是 Vin、Vo、Io?

    TPS923610 将于今年年底正式发布。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:
    感谢您的答复。

    所需的规格如下所示:

    应用程序:计算器
    输入电压:3.3V
    Vf:18V(VOUT=3V、6 节串联)
    IOUT:小于 20mA

    什么是出色的器件?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice

    建议使用 TPS923610。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:
    感谢您的支持。

    IOUT 会在 3mA 保持很长一段时间。
    在这种情况下、TPS923610 是否具有比 TPS92360 更高的转换效率?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice

    TPS923610 具有 FPWM 运行模式、在整个占空比范围内电流精度较高。 但小占空比下的效率较低。  它是妥协。  

    我们将 于 2026 年第二季度推出 TPS923610 的 PFM 版本。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:
    感谢您的答复。

    我已经明白了。
    我期待 PFM 版本的发布。

    此致、
    DICE-K