This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:TLV73318PQDBVRQ1 稳定性模型

Guru**** 2606145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579991/tlv733p-q1-tlv73318pqdbvrq1-stability-model

器件型号:TLV733P-Q1


尊敬的团队:

我们的应用中使用了 TLV73318PQDBVRQ1 器件、我们需要使用 SPICE 模型进行稳定性分析。 我在网站上找到了一个 SPICE 、但它仅针对瞬态指定

我们需要分析该器件 TLV73318PQDBVRQ1 的瞬态和稳定性。 请提供支持这两种分析的模型。  

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我们没有能够精确建模稳定性的公共 SPICE 模型。 但是、该器件将在所有建议工作条件下保持稳定。 您关注的条件是什么?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    请在下面找到测试条件、  

    Vin=3.3V、Vout = 1.8V
    负载电流:50mA 至 150mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandhya:

    谢谢。

    您还能告诉我输出电容(它会显著影响稳定性)吗?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 2.2uF 和两个 100nF。
    请尽早告知我们稳定性结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandhya:

    这将是稳定的、因为之前已在工作台上测试了更严格的要求。 您需要哪些信息?  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享测量结果以进行比较吗