This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:使用 python / pyvisa 时、USB2ANY 停止工作

Guru**** 2881470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581272/tps55289evm-usb2any-stops-working-when-using-python-pyvisa

器件型号:TPS55289EVM
主题:TPS55289 中讨论的其他器件

我能够使用 GUI 连接到 EVM、但一旦我启动带有 pyvisa 并通过 USB 与 BK Precision 有源负载对话的 python 脚本、GUI 就会指示它与 EVM 的连接丢失、并且 TPS55289 降压/升压输出将消失。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 USB 2 任何软件进行检查;

    dev.ti.com/.../

    我们不支持 Python 脚本。

    谢谢、

    Colin