工具/软件:
我使用 TPS922054 设计了一个模拟调光电路、现在我将对其进行测试。 我在 ADIM 引脚和 48V 电源上使用 1kHz PWM。 它以大约 3V 的正向电压驱动 10 个 LED。 最大目标电流为 3A。 因此、我选择了 68m Ω 的 Rsense、可以得到的最大电流为 2.94A。 但当我测量它时、电流仅达到约 1.99A。 由于 Rsense 的额定功率应大于 0.6W、因此我无法将其放置在 TPS922054 旁边、但与 TPS922054 的距离约为 10mm。 我的问题是:
1) 我应该更改我的 Rsense 吗?如果是,我如何找出哪个值给我的目标 3A ?
2) 是否有其他器件会影响我的最大电流? (焊点电阻和焊盘长度)
3) Rflt 在这方面扮演什么角色,我该如何选择它的价值?