请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219你好
我在定制电路板上使用带有 07 后缀的 TPS65219 型号。
我只需 0.85V (Buck1)、3.3V (Buck2) 和 1.8V (LDO2) 即可为电路板供电。
我的问题是、我是否确实必须在未使用的 LDO3 和 LDO4 输出端对应所需的最小输出电容 1.6uF? 实际上是 0.1uF 或 1uF。 它们没有负载。
此外、我是否必须将输出电容器连接到配置为旁路的未使用 LDO1 的输出? 它也没有负载。
我想避免 NVM 编程。
此致