主题:LM5171 中讨论的其他器件
您好、
我将在 FPWM 降压模式下使用 LM5171 控制器、通过 CC/CV 控制功能为锂离子电池充电。 我的设置使用两个 DAC 通道来设置 ISET 和 VSET。
运行:
-
在恒流 (CC) 充电期间、ISET 设置为所需的电流、而 VSET 设置为高电平(因为下一步 CV 尚未确定)。
-
当电芯电压达到目标控制电压 (CV) 电芯电压(在外部测量)时、DAC 将 VSET 从(例如 1.15V 更改为 0.95V)更 改为进入 CV 模式。
问题:
尽管 DAC 会立即更新并且正确检测到电芯电压、但我观察到 LM5171 从 CC 转换到 CV 之前有~1 分钟的延迟。在此延迟期间、转换器继续以先前的恒定电流充电。 在此之后、它会突然钳制电压并开始 CV 充电、然后运行正常。
电流设置(补偿网络和 ISET 调节):
-
C (comp): 10nF
-
R (comp):20 k
-
C (HF): 1nF
-
R (ISETT):3.3 k
-
电阻器 ISET 底部: 1k
-
二极管:1N4148
DAC 连接:
-
由一个 DAC 通道控制
-
ISET 由另一个 DAC 通道控制

尽管 DAC 和检测立即响应、但从 CC 到 CV 的转换出现如此长的延迟可能是什么原因? 这是否与补偿网络或内部控制环路响应有关? 如果有任何关于解决或改进 CC 到 CV 转换的建议、我们将不胜感激。