This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650360EVM:无法写入寄存器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650360EVM, TPS650365EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581189/tps650360evm-cannot-write-the-register

器件型号:TPS650360EVM
主题中讨论的其他器件: TPS650365EVM

您好的团队、

在“解锁寄存器“之后、 将任何寄存器写入一个值。之后、读取并返回到正常寄存器。

我尝试了复位按钮 S1 或重新加载 GUI、仍然相同。

我是否应该执行任何程序?

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入模式参考。 和寄存器锁定返回 0。

    尝试禁用 BUCK2、但在 I WRITE AND READ ALL STORE 后、值仍为 17。

    全部读取后、寄存器锁定值变为 9B。 不返回到 0。

    配置页面中存在相同问题。 更改 CONFIG 页面并执行 Write 和 Read 后、恢复到默认寄存器。

    BUCK2 上始终存在输出

    更改电压设置和自动 PFM 模式也无法正常工作。

    硬件配置

    J6 跳线已填充。

    已组装 J10 跳线、SDA、SCL、SEQ、MCU3V3。

    无外部源。 连接 USB 电缆

    打开 VSYS 和 nRST LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saga-San、

    是否使用 TPS650360EVM 或 TPS650365EVM?

    我认为这个问题可能是 以下两个问题之一:

    触发 CONFIG_CRC、这将导致 PMIC 立即关断、然后重新启动。 请检查 CONFIG_CRC_INT。 通过设置 CONFIG_CRC_MASK = 1 来屏蔽该中断、可以修复此问题。

    2. 当 Buck2 断电时、其他稳压器关闭。 这会导致 PMIC 无法通过 I2C 进行通信。 您能告诉我哪个稳压器用于为 EVM 上的 VIO_SEL 供电(请参阅下图的连接器“J10")“)。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jude、

    我使用的是 TPS650360EVM。

    在我屏蔽  CONFIG_CRC_MASK = 1 后、最后我可以更新寄存器!

    谢谢!

    此致、

    Shoo