This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:1528332/lp5860evm-is-my-lp5860evm-dead/5897803 的续订版本

Guru**** 2604815 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565607/lp5860evm-continuation-of-1528332-lp5860evm-is-my-lp5860evm-dead-5897803

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:LP5860USB2ANY

工具/软件:

您好、  

抱歉、我有一段时间以来的其他优先事项、现在终于开始更换 LP5860 并移除了电容器。  

但是、我似乎无法从该模块获得任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     RE:LP5860EVM:我的 LP5860EVM 是否已死? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5860 评估软件指示 USB2Any 器件已连接。  
    如果我随后通过 I2C 或 SPI 进行连接、可以点击 ENABLE、它会保持绿色、但只要执行任何其他操作、ENABLE 图标就会恢复为灰色。  

    如果我直接或通过下拉选项设置寄存器值(例如全局亮度)、它们将返回 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会检查和更新您很快...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否捕获 SCL 和 SDA 引脚的波形以仔细检查是否接收到 ACK 位? 另外、请为此 EVM 拍照、以便检查硬件连接(跳线)是否正确。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    那么、这是我的逻辑分析仪的输出、我无能为力、但考虑到 LP586x 工具提示硬件甚至没有连接、我觉得很奇怪?  

    VLED EXT 引脚上有 5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    感谢您再次联系我们。

    控制器 (USB2ANY) 正在尝试从 LP55860EVM 读取数据以构建连接。 因此、即使 GUI 显示未连接、您也会看到通信。

    为了找出连接失败的原因、您能否帮助检查 J5/6/7 上的跳线设置是否如下所示? 测量 VCAP 端子上的电压? EN 拉至高电平后、VCAP 上的电压应约为 1.8V、这表示芯片已通电。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、实际上我错过了这些跳线! 我将拿起一些 F-F 电缆...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiya、度假回来!

    VCAP 读数为 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    如果 VCAP 的读数为 0V、则表示 LP5860 未启用。

    您能否帮助测量 VCC LP5860 的 VIO 和 EN 引脚上的电压? 确保器件已正确供电并启用。

    最好的注意、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最近尝试回复、但网站已停机。

    启用为 3V3、VIO 为 0.67V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    “你说什么?

    如果可能、我们可以设置会议以尝试解决问题(我的电子邮件地址:felix-wang@ti.com)

    此致、

    Felix