This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:次级最小负载电流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581164/lm5169-secondary-minimum-load-current

器件型号:LM5169


我想使用 LM5169 生成应用。 7V 初级输出、电流消耗从几乎空载 (< 0、1mA) 变为 300mA。 隔离式次级侧应为 12V、负载从空载到几 mAs。

这是否可行、或者任一侧保持稳压是否有最低负载要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    是的、只要负载不超过其额定 300mA、就可以进行此操作。