This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:IQ 取决于 SET0 的电源电压

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581081/tps3430-q1-iq-depends-on-supply-voltage-at-set0

器件型号:TPS3430-Q1


您好专家、

 

我们的客户在其系统中使用 TPS3430-Q1。
然后、他们正在考虑系统更新、并希望更改 SET0 引脚的电源电压

目前、它们为 VDD 提供 5V 电压、SET0 高电压也为 5V。
然后、他们需要将 SET0 高电压更改为 1.6V。

据我确认、SET0 的高阈值低于 1.6V、因此不会对器件行为角度产生影响。
另一方面、我们想确认对规格的影响。

此变化 (5V=>1.6V) 是否会导致规格差异?(例如静态电流等)

 

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    实现 1.6V SET0 电压来具有高逻辑电平是没有问题的。 该器件的高电平输入电压阈值为 0.8V。 没有规格差异。

    谢谢、
    Joshua