This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:如何使用 BQ41Z90 实现 5 个 LED SoC 指示灯(仅 4 个 LED 灌电流输出可用)。

Guru**** 2605445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580766/bq41z90-how-to-implement-a-5-led-soc-indicator-with-bq41z90-only-4-led-sink-outputs-available

器件型号:BQ41Z90


醇厚 E2E 专家、

你好。

我目前正在设计基于 BQ41Z90 电量监测计 IC 的定制 BMS 电路板。
根据数据表、我可以看到该器件提供四个 LED 灌电流输出 (DDSG _LED1、DCHG_LED2、CFETOFF_LED3、DFETOFF_LED4)、这些输出可配置为恒定电流阱、用于显示充电状态 (SoC) 电平。

但是、在我的设计中、我希望实现一个 5 LED SoC 显示屏、分别代表 20%、40%、60%和 80%、 和 100%充电水平。
由于该器件仅提供四个 LED 灌电流输出、因此我想问:

  1. 是否可以通过任何方法来配置一个额外的引脚(例如,DISP、RCx 或 RAx)以用作用于 SoC 指示的第五个 LED 输出?
  2. 如果不是、TI 是否建议使用任何替代方法来实现 5 级 SoC 显示(例如,使用 DISP 行为、多路复用或 IOMUX/GPIO 寄存器中的配置更改)?
  3. BQ41Z90 中是否有任何固件或配置选项允许将 LED 显示扩展到 4 级以上?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第 5 个 LED 引脚是 WAKE 引脚、我不建议将此引脚用于 LED、这是退出完全睡眠模式的唯一方法。

    此致、

    Diego