This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:LFP 电池兼容性:bq242x 充电器系列是否适用于单节电池 (LFP)?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580785/bq24259-lfp-battery-compatibility-is-the-bq242x-charger-family-suitable-for-1-cell-lfp

器件型号:BQ24259


大家好、E2E 专家:

你好。

由于 LFP 需要 3.6V 左右的最大充电电压(处于可编程范围内)、因此为适当的较低电压设置寄存器 (REG04) 是否可确保为 LFP 化学成分安全有效充电? 或者、内部充电周期(预调节,恒流,恒压和终端)是否仅针对标准锂离子/锂聚合物曲线进行了严格优化?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如 图 15 所示、客户可以使用充电器设备。 d/s 上的电池充电曲线满足其特定的电池充电要求。

    谢谢、

    Ning。