This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750 自主运行反转 I2C (MCU) 运行

Guru**** 2606165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581220/bq25750-bq25750-autonomous-operation-versos-i2c-mcu-operation

器件型号:BQ25750


您好:

我相信这是典型的应用和前进的方向,但我还是想问  

对于我们的应用、需要首先在带有 MCU 的控制板关闭时进行自主充电、在控制板开启后、我们希望通过 I2C 切换到使用 MCU 完全受控的充电。

我的要求是、

硬件电阻器设置(例如充电电流为 1A)以及通过 I2C 更改为更高电平后、是否可以为 4A?

BQ 看门狗的默认状态是什么?

此外、状态 LED BQ(或其他 BQ LED/GPIO)可以直接控制 LED 自主、闪烁以进行充电以及点亮以进行完全充电或类似操作吗?

 

BR

 

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    硬件电阻器设置(例如 1A 充电电流、然后通过 I2C 更改为更高电流)是否可以说 4A?

    是的、这可以通过设置 ICHG_REG=4A 位和 EN_ICHG_PIN=0 位来实现。

    BQ 看门狗的默认状态是什么?

    40s.

    并且状态 LED BQ(或其他 BQ LED/ GPIO)可以直接控制 LED 自主、闪烁以进行充电以及点亮以充满电或类似吗?

    有关 LED 的默认设置、请参阅表 8-6。 您还可以禁用 STAT 引脚并强制 LED 亮起和熄灭。 这样、您就可以对 LED 进行编程、使其按系统所需的方式运行。

    此致、
    Ethan Galloway