This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:变压器次级上的启动瞬态

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579892/tps23754evm-383-startup-transients-on-transformer-secondary

器件型号:TPS23754EVM-383


你(们)好

我有一个基于 TPS23754EVM-383 的设计、我注意到变压器次级+ve 侧的巨大启动和断电瞬态接近 100V。
MOSFET 的额定电压为 100V、我 在上电时耗尽了几个 Q3(同时取出 Q4 BJT)。
正常稳态最大可观察电压约为 40V。
我认为缓冲器不是正确的方法、因为它会在每个边沿上耗散功率。
我只需要抑制启动/断电时的瞬态。
我认为 60V TVS 二极管可能是对的、但除了 RC 缓冲器外、我找不到任何有关次级瞬态抑制的示例。
替代方案是提供 150V MOSFET
请您发表评论。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我注意到我缺少 C8 — 我认为这可能会修复它。 我会确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    很高兴听到您已经弄明白了。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100pF 未解决我的问题。 可能会使启动瞬态降低 20V、但仍然过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    感谢您的联系。

    启动尖峰可能是由于 Vout 总线上没有电容、但 电感相对较高。

    您可以尝试减小 L2 电感或添加一个与 Q3 并联的电容器。

    此致、

    Zhining