This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:原理图审阅

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580996/tps65994ae-shematic-review

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好、

我们要更改 TPS65994 端口 A 接口  USB 3 第 2 代×2 (2 × 10Gbps) 最终目的 Thunderbolt 4 (40Gbps)
电路已相应地进行了修改—请帮助检查并确认是否正常。  

请添加朋友、我将通过隐私消息发送原理图。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遵循的参考设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    英特尔 Alderlake。 我将通过隐私消息共享参考设计。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移动的 Offiline