This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810EVM-745:1A 时的 USB-C 充电 — 故障排除

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810EVM-745, TPS2514, TPS25751EVM, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580439/tps25810evm-745-usb-c-charging-with-1a---troubleshooting

器件型号:TPS25810EVM-745
主题中讨论的其他器件: TPS2514TPS25751EVMTPS2514A

您好:

我们希望设计一个能够在 5V 1A 电流下通过 USB-C 充电的充电站。 我们要充电的设备是 Lenovo 标签 M11。 为此、我们使用 TPS25810EVM-745 进行了测试。

我们使用可能的每个跳线位置进行了测试、但在设置 J15 时只能在 5V 2A 下充电、以确保与 TPS2514 向后兼容。 也许这是因为选项卡 M11 只是 USB-C 2.0。 但在每种其他跳线情况下、选项卡 M11 都会显示连接错误、仅会使用 500mA 充电。

TPS2514 数据表中的图 16 显示了 5W USB 充电器应用。 因此、我们切换了 TPS25810EVM-745 上的 D+和 D-连接、但这没有改变。 充电电流保持在 2A。 我们还检查了 D+和 D-的电压电平、并在两条线路上测得了 3.3V 电压。

是否有办法将 TPS25810EVM-745 设置为 1A 的器件充电、或者如何为 TPS2514 接线以执行此操作?

如果不是、您建议将其他哪种产品用于通过 USB-C 实现的 5W 充电器应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有办法将 TPS25810EVM-745 设置为器件充电 1A、或者如何为 TPS2514 接线以实现此目的?

    您可能需要确认 EVM 已正确地将 CC 引脚设置为正确的电压、以广播 Type-C 电流。   

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf#page=4

    您还可以通过施加 Rd 并施加负载以查看可用的电流大小来测试 EVM。  您无法控制灌电流设备实际消耗的电流大小、只能广播一个数量、灌电流不应超过该数量。

    如果不是、您建议通过 USB-C 将哪种其他产品用于 5W 充电器应用?

    如果电源支持 USBC-USBC、Lenovo 器件是否会消耗更多电流 PD?  您是否尝试过使用 TPS25751EVM(此器件还可以支持 BC1.2)?

     关于:TPS25810EVM-745:TPS2510 EVB 为 Galaxy S22 充电的问题 

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我知道无法控制灌电流实际消耗的电流。 但我认为可以广播 1A 的量。 如果我可以广播 1.5A 也没关系、但使用 EVM 则无法做到这一点。 那么、是否有办法在 EVM 上使用 TPS2514A 广播≤1.5A?

    TPS2514 的数据表中是 5W 或 10W 充电器的示例。 当存在连接的器件的“自动开关 D+和 D-线路连接“时、如何在这两种模式之间切换?

    www.ti.com/.../slvsby8d.pdf

    我们没有尝试 TPS25751EVM、因为我们希望在 5V 下广播≤1.5A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么是否有办法使用 EVM 上的 TPS2514A 广播≤1.5A 呢?

    您已验证此功能不起作用。  根据 EVM 用户指南、您应该能够选择 STD (500 或 900mA、具体取决于 USB2 或 3)、1.5A 或 3.0A 的广播。

    [引述 userid=“55170" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580439/tps25810evm-745-usb-c-charging-with-1a---troubleshooting/6089541 ] n TPS2514 数据表是 5W 或 10W 充电器的示例。 当连接的器件具有“自动切换 D+和 D–线路连接“时、如何在这两种模式之间切换?

    自动检测功能用于确定连接的器件类型:分压器模式、短路模式或 1.2V/1.2V 模式。

     TPS2511:DCP 短路模式 

     TPS2511:为 iPhone 6s 充电时出现的问题 

    我们没有尝试 TPS25751EVM、因为我们希望在 5V 下广播≤1.5A 的电流。

    我建议选择 USB 默认电流。

    然后对于 PDO、选择所需的电流。

    此致、
    Chris