This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:ADC 基准电压信息

Guru**** 2608745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581354/bq79731-q1-adc-reference-voltage-information

器件型号:BQ79731-Q1


您好团队:

用于 VF 和 GPIO 电压检测的 ADC 基准电压是多少? 数据表中提到了 4V 和 5V。

image.png

image.png

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TSREF 是 VF 和 GPIO 引脚的基准电压。

    谢谢您、
    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VACC_AVDD ADC 测量结果=5V 是什么意思?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是 ADC 用于验证 AVDD 的电压。 我们认为电压值应为 5V、因此我们规定典型读数为 5V。 这是器件的一项安全功能。

    谢谢您、

    Zachary