This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653850A-Q1:tps653850A-Q1 sch review

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653850A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581964/tps653850a-q1-tps653850a-q1-sch-review

器件型号:TPS653850A-Q1


您好、

请帮助查看 BYD tps653850a-Q1 sch?

IMG_20251030_105753.jpg

我对此部分也有一些疑问:

1) SPI 不工作、该器件可以有 6V 输出?

2) 错误/WDI 没有输入,此部件将继续工作?

下面是此电路板、上电和 CANWU 提供 11V、L1 波形。

1.png

 

此致、

Jeff Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于这是一款 NDA 器件、因此我通常无法在开放式板上提供帮助。 也可以为您提供帮助。 是的、器件将在没有 SPI 命令的情况下输出 VDD6、除非在 SPI 上启用了该命令、否则器件仍应在没有 WDI/错误信号的情况下工作。 我不完全确定您正在探测什么、但我看到过的原因是 GND 连接不良。 请在安全文件夹中查看该器件的 EVM 原理图和布局。 请联系您当地的 TI 代表、一旦他们确保准备好所有 NDA、他们可以直接通过电子邮件联系我们、或使用内部论坛(我可以发布更多信息)。

    此致、

    Michael Hernandez