This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920 关于 SRP/SRN 和 SCD 故障的问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580731/bq76920-bq76920-questions-with-srp-srn-and-scd-fault

器件型号:BQ76920


您好:  

我犯了一个大错误、没有注意到在我的原理图中 SRP 和 SRN 是相反的、说明数据表是如何连接它们的。 我将 SRN 连接到检测电阻的 GND/BATT-侧、并将 SRP 连接到 DSG FET 侧。

器件开启、我能够读取寄存器、但我经常遇到 SCD 故障。 我可以清除它、但会在~1 秒内恢复。 这是否与 SRP/SRN 翻转有关、或者我是否应该继续寻找其他问题?

 

谢谢你

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、我已经尝试了引脚交换 42 和 43、CC REG 会反向 (800mV 与 800mV)。 也就是说、 在没有充电器或负载连接到电芯的情况下、我仍然显示放电短路。 此原理图是否正确、或者我是否应该寻找特定的东西来导致持续抛出 SCD?