大家好、TI 团队和社区
我们正在使用 LM51231QRGRRQ1 (12V 至 24V、~4A) 的升压转换器设计、并观察到输出出现意外行为。 我希望有任何有助于减少这一问题的指导或建议。
系统/测试设置
-
输入:12V 标称 (VIN 范围为 8V 至 14.5V)
-
输出目标:24V、~4A 负载
-
器件:LM51231QRGRRQ1 升压转换器
-
探测点:转换器输出(带和不带负载)
-
进行的测量:包含高频尖峰/噪声的输出纹波电压
图 1:升压转换器设计原理图参考
图 2:空载时的转换器输出
图 3:带负载的转换器输出
图 4:高频尖峰(无负载)的缩放图像
观察到的行为
-
叠加在纹波上的高频尖峰:
-
-
无负载:~672mV p-p
-
-
-
带负载:~680mV p-p
-
-
尖峰的周期为~4.8ns≈208MHz
EMC/辐射发射 (RE) 测试结果:
RE_TR –200MHz HEIGHT_0-360 deg_22.5 deg step_1-4mtr height_10mtr dist 30MHz
在 164MHz 和 200MHz 之间观察到的峰值 (参见附件)
图 5:水平扫描图形表示
图 6:垂直扫描图形表示
已尝试的修改:
-
已启用 “抖动“ 使用 5.6nF (5600 pF) 抖动电容器时的选项 (f_mod ~12.4kHz)。
-
增加了从 0Ω 到 1Ω 的高侧和低侧 FET 的栅极电阻。
修改后的 EMC/辐射发射 (RE) 测试结果:
图 7:水平扫描图形表示(启用抖动)
图 8:垂直扫描图形表示(启用抖动)
注意: 在 RE 测试中、当升压转换器 关闭时、~152MHz 和~194MHz 处的峰值不存在→Ω 意味着转换器是电源。
我正在寻找 TI 或社区关于缓解策略的建议。 特别是:
问题 1:什么原因可能导致~μ V 208MHz 尖峰?
问题 2:是否有您专门为 LM51231 系列推荐的布局、元件选择、补偿或滤波技术?
Q3:对于在这种 12V→24V、~4A 升压转换器应用中减少输出纹波和高频噪声(尤其是如果与辐射发射相关)、有什么建议?
Q4:对于减少 200MHz 周围 EMC 测试中发现的峰值有什么建议?
提前感谢您的帮助。 我期待着您分享的任何建议或见解。
此致、
Padmanaban