This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:UCC287502 OVP 技术问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580194/ucc28750-ucc287502-ovp-technical-issue

器件型号:UCC28750


您好、

 
我们使用的是 UCC28750 2. 在我们的设计中、我们希望在 420VDC 下实现 OVP。 我们设置了从大容量电容器到 FLT 引脚的电阻分压器、以在 4.1V FLT 引脚电压下跳闸。
 在定义的电压下不会发生 OVP — 我们达到 450V 直流电压、并且仍然可以运行。
可能与 IC 版本有关?
 
 由于设计处于关键阶段、因此我们希望您立即提供有关此问题的支持。
 
谢谢你。

image.png 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas Tishman:

    要调试此问题、您是否要在施加 400V 和 420VDC 时测量 FLT 引脚上的电压? 我 认为这是一个答案。

    此外、通过电阻器施加外部电压、找出哪些 FLT 引脚阈值可以正常工作、它们的行为可能会告诉我们、您使用的器件是否具有不同的型号、而不是 x2。

    请参阅根据器件型号、FLT 引脚上提供的不同阈值(和功能)。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    感谢您的答复。

    FLT 引脚上的电压似乎固定在~2.1-2.3V
    我已施加以下电压并测量了 FLT 引脚电压:
    120V 直流 — 2.14V(预计为 1.16V)
    200V 直流 — 2.25V(预计为 1.94V)
    300VDC - 2.38V(预期为 2.9V)
    我已检查引脚是否悬空 — 已检查 PCB 迹线和已组装的电阻器并读取正确的值。

    此致、
    STAS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas Tishman:

    1. 您在 FLT 引脚上使用的电阻值是多少?

    2.您可以尝试 在不为 IC 供电的情况下在此电阻分压器上施加电压、然后测量 FLT 处的电压吗?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    我与 Stas 合作、我想回答您提出的问题。

    电阻器的值为 R_top = 2.043MΩ Ω、R_bot = 20kΩ

    2. 我已在 IC 引脚 1、2、3 连接 (GND、FB、FLT) 和引脚 4、5、6 断开连接时施加 VDC — 悬空 (CS、VDD、DRV) 并在 FLT 引脚上测量的电压。
    得到了以下值:
    120V 直流 — 0.95V
    200V 直流 — 1.07V
    300VDC - 1.14V

    3. 我移除了 IC 并施加了相同的 VDC 电压 — 根据电阻获得 FLT 焊盘上的预期电压值、如下所示:
    120V 直流 — 1.157V
    200V 直流 — 1.93V
    300V 直流 — 2.9V

    其他信息:
    IC 上的标记显示 U502

    感谢您的帮助。

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    感谢您分享信息。

    在 FLT 引脚上没有电阻分压器的情况下、当 IC 正常工作时、测量的电压是多少? 它是否与 EC 表匹配?

    在多少台设备上、您是否观察到这种行为。

    如需使用 UCC287502 实现正确的 OVP 和 OTP 电路设计、请遵循数据表中推荐的电路、如下所示。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    感谢您的快速响应。

    当没有电阻分压器时、FLT 引脚悬空、其测得的电压为 2.3V、与 IC 版本的 EC 表相匹配。

    我尝试了降低到 FLT 引脚的电阻链、同时将到 FLT 引脚的灌电流保持在 5mA 以下、该方法有所改进、但仍然无法按预期工作。
    当 R_top=CCS 150kΩ 和 1.5kΩ 时、我得到以下非线性行为:
    120V 直流 — 1.35V  
    200V 直流 — 2.08V
    300VDC - 2.76V
    400V 直流 — 3.45V  

    我在我们的两个以上的电路板上观察到了这种行为。

    关于推荐的电路示例、我 不太了解数据表中列出的 OVP 阈值是如何实现的、我宁愿避免更改布局。

    谢谢。

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我试着解释一下 OVP 电路在这里的工作原理。

    只要输出电压处于限制范围内、齐纳二极管就不会击穿、FLT 引脚上的电压仅取决于连接到 FLT 引脚处 GND 的电阻。 FLT 上的电压与电压(即 R (FLT_GND) x IFLT (tsd) (100uA)) 叠加。

    当出现过压情况时、齐纳二极管应击穿并导通。 流经齐纳和串联电阻器的额外电流流经从 FLT 连接到 GND 的电阻器。 这会增加 FLT 引脚上的电压、以达到 OVP 阈值并采取措施。

    要在 FLT 上达到更高的电压、我们需要较小的串联电阻、以便有足够的电流可用。 这是您使用的 2Mohm 无法实现的。  

    因此、我建议按照建议修改和测试电路。

    一切都是最好的!

    此致
    Hemanth