This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117IMPX-3.3/NOPB 最小 Vin 规格

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580777/lm1117-lm1117impx-3-3-nopb-minimum-vin-spec

器件型号:LM1117


您好的团队、

我是否可以知道 LM1117IMPX-3.3/NOPB 的建议最小 Vin 范围? 我们仅在数据表中看到最大值。  谢谢!

image.png

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunjing、

    最小输入电压取决于压降和输出电压。 压降电压还取决于负载条件。

    建议遵循线路调节范围、该范围指定 3.3V 输出的最小电压为 4.75v。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    注意并感谢您!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yunjing、

    不用客气。

    我现在将关闭此主题。

    此致、

    Daniel