This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:断电时内部 FET 体二极管的电压和电流额定值 (Vin<Vout)

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578356/tpsm63606-voltage-and-current-rating-of-body-diode-of-internal-fet-at-power-off-vin-vout

器件型号:TPSM63606


尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPSM63606 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我对 TPSM63606 内部 FET 在断电时的电压和电流额定值有疑问。

请告知您。   

(1) 当我将珀尔帖元件连接到直流/直流转换器输出并关闭电源时、由于塞贝克效应而产生电压。
之后、TPS63606 的 FB 引脚的输出从 1V 更改为 1V。

我怀疑这是因为向 VLDOIN 引脚施加的电压超过了额定电压 (Vout + 0.3V)、从而损坏内部电源(或基准)、导致 FB 引脚电压不再为 1V。 这种理解是否正确?

连接到 VLDOIN 引脚的直流/直流转换器输入电压、当电源关闭时不会造成损坏。

(3) 我知道、如果由于塞贝克效应 Vin < Vout、电流将通过内部 FET 的体二极管从 Vout 流向 Vin。

负载条件为断电、VOUT > VIN + 0.3V 的时间为几十分钟。

您能告诉我这种情况下在 Vin<Vout 条件下体二极管的电压和电流额定值吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。 我们将对其进行研究、然后返回给您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您的答复。

    我期待着等你的建议。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心 Shinichi、

    我会在今天的 EOD 之前回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh

    TPSM63606 没有为 Vin < Vout 的情况指定连续体二极管电压或电流额定值。 由于体二极管仅用于短暂、不常发生的事件、持续几十分钟的反向导通 (Vout > Vin + 0.3V) 可能会损坏内部电路。 为防止在这些条件下造成损坏、请使用外部肖特基或理想二极管来阻断或安全地路由反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    Naresh