This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:LMG3100R017 控制器选择请参阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185, LM76005, LMG3100R017, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580147/lmg3100r017-lmg3100r017-controller-selection-consult

器件型号:LMG3100R017
主题中讨论的其他器件:LM76005、LM5185、 LM5148

尊敬的先生:  

 

我的客户正在制造 PSU。

2 种、两者都是直流输入:

  1. 48Vin --> 12Vout
    • 控制器:LM76005
  2. 48~100Vin -> 12Vout
    • 控制器:LM5185

 

LMG3100R017 是否可以与控制器兼容? 如何连接和设计电路? 我应该检查数据表中的哪个规格可以兼容控制器和 GaN?

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我看到器件 LM76005 是一款具有集成 FET 的直流/直流转换器。 因此、我们无法与 LMG3100 一起使用。

    LM5185 是 反激式控制器。   48~100Vin -> 12Vout 时的拓扑是什么?

    我们应该 根据 拓扑、 电压和电流额定值、 开关频率 、 占空比限制 、 控制器的栅极驱动规格等特性来选择控制器

      对于降压转换器、LM5148 将非常适合高达 80V 的 Vin 范围。   请查看下面的简要连接图:

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ruchika:  

    对于 LM5185、如何知道驱动电压和电流是否足以满足 LMG3100?

    数据表中的哪个位置和哪个规格?

    此外、我是否可以改用 LMG2100 HB GaN?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们可以检查 VIN 引脚输入范围(例如 LM5185)可以支持 4.5V 至 100V 的电压、这符合我们的要求、栅极驱动强度等

    此控制器 用于反激运行、只有一个栅极驱动引脚。  为了驱动半桥、我们需要两个信号 HI 和 LI (2 LM5185)。

    根据客户计划使用的拓扑、我们可以从各种 TI 产品系列中选择控制器。

    要选择器件 LMG2100、我们必须根据功率级别、外形尺寸、Rdson 等来评估两个器件、以便决定哪一个器件能提供更好的性能?

    希望这可以解决您的问题。

    此致、

    Ruchika.