This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:热仿真参数

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581750/lmr51610-thermal-simulation-parameters

器件型号:LMR51610


您好:

请帮您为 LMR51610XDBVR 提供以下参数:

  • 热导率[W/m*K]
  • 密度[g/cm^3]
  • 比热容量[J/g*K]
  • 零部件的 3D 简化几何模型(首选 STEP 或 Parasolid 格式)

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    感谢您的查询!

    我会与我的团队核实,并尽快回复您。

    感谢您的耐心!

    此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    以下是我迄今为止找到的规格:

    • 热导率:1.0 [ W/mK](典型)
    • 比重:1.98-2.02

    当我与相关人员交谈时、据他说、我们目前没有具体的热容量数据。

    如果可能、我想知道您为什么需要此数据以获得特定的热容量?

    对于 3D 模型、我需要更多时间从相关人员处获取它。

    谢谢。此致、

    南迪。