This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:需要负功率级。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22678, LMR36506, LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581952/lm22678-need-a-negative-power-stage

器件型号:LM22678
Thread 中讨论的其他器件: LMR36506LMR51606

您好先生

我们需要一个负电源轨级。 Vin:24V、Vout –15V/Vout 200mA

LM22678 是合适的吗? 谢谢

您是否有介绍直流输入器的指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM22678 是一款 42V 器件、该器件上的 24V 至–15V 输出电压为 39V。 不建议使用具有如此低裕度的器件、最好是使用 60V 器件。

    如果 200mA 是最大电流、可以考虑 LMR51606 或 LMR36506

    您可以参阅以下有关反相降压/升压实现的应用手册: www.ti.com/.../snva856b.pdf

    此致、

    Niranjan