This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60420:LMR604205 通过测试后出现故障

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581895/lmr60420-lmr604205-failure-after-passing-testing

部件号:LMR60420


我们的设计采用 LMR604205 时遇到问题。 该器件最初将通过所有测试、然后在稍后为其供电时、它会在 VIN 和 GND 之间短路。

我们进行了许多测试、以确保没有焊接桥或未连接的焊盘、并验证 PCB 本身是否制造正确。

连接到 24V 电源时、IC 似乎以更高的速率出现故障。 较低的电压似乎不是那么大的问题。

过去、我在 E2E 论坛(包含原理图和光绘文件)上提出了问题、但没有获得更多见解。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562867/lmr60420-high-failure-rate-in-production-using-a-reference-design/6015767

如果我们无法找到导致此问题的根本原因、我们必须更改设计以使用不同的 IC。

我可以采取哪些其他步骤来收集有关 IC 故障原因的更多数据? 我很高兴为您提供设计中所用器件的完整 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一种可能性是、在上电期间、有时会在输入端发生振铃。 如果此振铃超过 器件的绝对最大值、则可能会损坏器件。 电压越高、情况也说明了这一点。  

    使用的输入保护二极管  SMF28A 的 VCLAMP 为 45.4V、该值高于器件的绝对最大值 42V。 我建议使用 VCLAMP < 42V 的二极管。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Niranjan。

    我想您走在正确的轨道上。 我使用示波器探头设置为 10x 模式进行了一些测试、在以机械方式将器件与电源已开启时、能够测量高达 42V 的尖峰。

    我现在将此标记为“已解决“。