This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:更改 PSpice-for-TI 的参数

Guru**** 2609015 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579928/tps63900-change-the-parameters-of-pspice-for-ti

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

由于 TPS63900 未列于“仿真和设计工具“主题中、因此我想在硬件开发和故障排除中提出问题。

大家好!

PSpice for TI 的 TPS63900
我想按如下所示更改仿真参数。

VIN:4V
Vo1:3V
VO2:3V

但是、即使我更改了以下参数、也不会反映在仿真结果中。

image.png

关于 VIN、我可以通过“PSpice→Edit Simulation Profile→Analysis→Parametric Sweep→Global Parameter“对其进行更改。  但我无法更改任何其他状态。

有办法吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    感谢您的联系。 专家将在下一个星期一回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我想在达到 1.8V Vout 后、您可能会过快地停止仿真。 我也遇到了同样的问题、即无论 Vo1 和 Vo2 是如何设置的、Vout 始终为 1.8V。

    嗯、在 Vout 达到 1.8V 后 、如果 再等待 2ms 的仿真时间、就会达到正确的 3.3V Vout(我在我一侧尝试了 Vo1 = Vo2 = 3.3V)。

    这是可供参考的参数集和仿真波形。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    您是否意味着仿真在 1.8V 处停止?
    我想知道如何设置它。
    请告诉我如何设置它。 还是有 PSpice-for-TI 的手册?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我认为您的问题是、更改 Vo1 = Vo2 = 3V 后、仿真中的 Vout 没有变化、如果我理解正确、仍然是 1.8V。

    根本没有变化(只设置 Vo1 = Vo2 = 3V)、然后只需等待 3ms 仿真时间、就会得到正确的仿真结果。

    请重试。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    我更改了参数、将运行时间更改为 4ms、并最长反映了 3ms 的仿真结果、但结果不变。
    更改方法是否错误? 关于更改方法、您能告诉我哪些状态已更改以及从哪里更改?

    此外、即使我在 Lib 文件中更改了它、VOUT 仍保持在 1.8V

    感谢您的意见。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke、

    请将您的仿真项目(整个文件夹)发送给我、然后我可以一边尝试。

    此致

    Lei